This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:如何设置跳频模式?

Guru**** 2044370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1187458/awr1843-how-to-set-frequency-hopping-mode

器件型号:AWR1843

我想以不同的方式设置每帧的起始频率。 是否有任何方法来实现它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用芯片的高级帧功能来实现这一点。  为此、请使用以下链接下载适用于第1代器件的 DFP 封装、因为它也适用于1843。 您可以在 ICD (接口控制文档)中找到 API。 您可以在 ICD 中阅读有关 API 的更多信息。 另请注意、您还需要下载第2代的 DFP 用户指南、因为它详细介绍了高级帧功能、以便更好地理解。 提供的解释也适用于1843。

    MMWAVE-DFP 固件|德州仪器 TI.com

    谢谢、

    Pradipta。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我看不到链接。 请将其重新发送给我、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    添加了链接。 请也找到以上更新的答案。

    MMWAVE-DFP 固件|德州仪器 TI.com

    谢谢、

    Pradipta。