This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1314KEYPAD-EVM:LDC1314KEYPAD-EVM

Guru**** 652440 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1314, TIDA-01102, LDCCOILEVM, LDC1101, LDC1614
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1186960/ldc1314keypad-evm-ldc1314keypad-evm

器件型号:LDC1314KEYPAD-EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1314LDCCOILEVMLDC1101LDC1614

您好!

我想将 LDC1314Keypad - EVM 与传感解决方案 EVM GUI 连接、以读取 LDC1314的内部数据寄存器。

是否可以将其与传感解决方案 EVM GUI 连接?

谢谢、

Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hitesh、  

     LDC1314KEYPAD-EVM 设计为独立应用、不与感应解决方案 GUI 配合使用。 如果您对可查看器件数据的16按钮键盘设计感兴趣、我建议您查看  适用于感应解决方案 GUI 的 TIDA-01102参考设计。 这款产品使用不锈钢板代替弹片、但仍是触控按钮应用。  

    此致、  

    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的回答和澄清。

    我的最终目标应用是在20-30件物品中识别10种类型的金属物体。 因此、我需要查看数据或频率。 使用该特定金属进行响应变化以识别物体、因此我需要 GUI 来查看数据变化。

    您是否推荐任何有助于我实现上述 POC 的 EVK?

    谢谢、

    Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hitesh、  

    为此、我建议从我们的 LDC 器件 EVM 之一开始。 如果您可以保证金属和传感器之间的距离恒定、则可以使用数据的移位来分辨 LDC1314或 LDC1614等器件的材料类型差异。 但是、如果情况并非如此、您可能需要考虑使用 LDC1101等器件来测量电感和 Rp、以帮助确定金属之间的差异。 所有这些器件都有自己的 EVM、如果您希望使用不同线圈尺寸进行原型设计、则可以将其与 LDCCOILEVM 配对。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Justin 的回答。 您已解决所有问题。