This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201:结合使用 TIDA-01187和 TDC7201

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01187, TDC7201, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/738170/tdc7201-use-tida-01187-and-tdc7201-in-combination

器件型号:TDC7201
主题中讨论的其他器件:TIDA-01187THS4541

​您好!

现在、我的客户正在参考 TIDA-01187进行设计。
具体而言、它包括 PD 检测电路和 LD 驱动电路。
他们正在考虑将 ToF 的转换部分替换为 TDC7201EVM。

在这种情况下,我​认为​如果他们选择了 PD 输出的 THS4541差分输出的一侧并将其输入到 TDC7201 (Stop1,2)的输入端子​,这是对的吗? ​

我想确认我的理解是正确的。

此致、
哈希莫托