This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:如何确定是冷凝情况还是湿度降低情况?

Guru**** 2796825 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/674901/hdc1080-how-to-identify-if-it-is-condensation-situation-or-humidity-reduce-situation

器件型号:HDC1080

你(们)好  

冷凝和  湿度都会降低、在这两种情况下、HDC1080的读数都会降低。 如何区分这两种情况?  

谢谢!

Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡浩迪

    欢迎参加 e2e 论坛!  HDC1080和湿度传感器一般用于测量非冷凝环境中的相对湿度。 如果器件上确实发生冷凝、则器件可能会临时中继 RH 值"0"。  收到此值后、建议打开加热器、以消除传感器开口上可能产生的任何冷凝。

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Matt、

    当发生冷凝时、RH 值的作用是什么? 它会立即变为"0"还是会逐渐降至"0"?

    此致、

    Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果传感器上的水冷、RH 输出将读数为0。 如上所述、由于传感器用于测量非冷凝环境中的相对湿度、因此必须打开加热器、以帮助蒸发传感器上会产生的任何冷凝、因为这会影响 RH 回读。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    你没有回答我的问题。  

    当发生冷凝时、RH 值的作用是什么? 它会立即变为"0"还是会逐渐降至"0"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    感谢你的答复,我修改了答复,以作出澄清。  再次强调、HDC 器件仅用于读取非冷凝环境中的湿度、因此您必须确保不会有冷凝或液体进入传感器开口。  如果传感器上出现冷凝并使传感器饱和、RH 输出将立即读为"0"。  在这种情况下、连接到器件的微控制器必须使传感器的加热器位能够燃烧这种冷凝。  冷凝水从传感器开口蒸发后、湿度传感器将返回正常运行状态并读回湿度信息。

    请告诉我这是否回答了您的问题、如果是、请按"验证"按钮。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    将 HDC1080放在一杯热水上、如下图所示、您能帮助从您的站点复制此案例吗?   

    然后,您将看到 %RH 上升到100% (由于正在发生冷凝),然后逐渐下降到0%。  

    我们需要找到一种方法来确定何时发生这种情况。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PYTsai、

    感谢您的发帖。 我将把这些信息转发到正确的内部路径。 我对该实验有几个问题:

    -请问 从100% RH 达到0所需的时间是多少?

    临时解决方案可能涉及使用微控制器来验证是否实现了99-100% RH、然后短暂打开内部加热器以防止任何冷凝。 在这些应用中、通常使用风扇来驱动冷凝以获得准确的读数、因为传感器必须处于非冷凝环境中才能获得准确的读数。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    当发生冷凝时、从100%RH 到0需要15秒。  

    关于您的建议:  

    1.我们应打开内部加热器多久以防止冷凝? 频率是多少?  

    2.如果没有风扇,只打开加热器,此解决方案是否起作用?

    谢谢!

    Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy PYTsai、

    激活内部加热器时没有固定的编号、可能取决于客户的应用。  在激活过程中、应监测温度和湿度值、当湿度值恢复时、您可以禁用加热器。  芯片必须冷却才能达到环境温度。  我可以问您在哪种类型的应用中使用 HDC1080器件? 您是否希望出现冷凝、或者只是试图寻找防止冷凝的方法?  

    此致、

    Matt