This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 云连接解决方案以及用于信号提取的替代(甚至不受支持)软件

Guru**** 1472245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/758183/cloud-connectivity-solution-and-alternative-even-unsupported-software-for-signal-extraction

尊敬的团队:  

两个快速问题:

是否有一种解决方案可以将传感器数据保存在本地、而不是云端?  

2.哪些其他(即非 TI、甚至不受支持)软件解决方案可以从传感器中提取信号? (即作为的替代方案  
感应解决方案 EVM GUI 工具、即 SNOC028E)。  理想情况下、如果可以将信号保存在云上、我希望使用替代软件来提取 CSV 格式的信号-这会更好)。

谢谢、  

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我们的专家已不在办公室、我们将在新年之后才能对您作出回应。 快乐的假期!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ronen、

    我们提供的内容不能超过传感解决方案 GUI。 在云上使用它没有"开箱即用"的方法。 您必须开发自己的软件才能实现该功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回应 Clancey。 您能否直接向我介绍器件的规格、以便我们可以对此类软件进行编程? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -每个产品文件夹都包含数据表、其中包括所需的所有规格。
    -如果您想在开发软件时使用 EVM 板、每个 EVM 都有一个用户指南、其中包括原理图。
    - TI Designs (您可以在产品文件夹"工具和软件"选项卡中找到它们)通常包含用于与器件连接的 MSP430示例代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clancy。 您能否提供软件开发所需规格的直接链接? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您计划使用哪种设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    双通道或4通道版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 LDC161x/LDC131x:

    EVM 用户指南(EVM 原理图): www.ti.com/.../snou135
    MSP430固件源代码: www.ti.com/.../snoc027
    触摸金属按钮 TI 参考设计(含软件): www.ti.com/.../TIDA-00314
    16键键盘 TI 设计(含软件): www.ti.com/.../TIDA-00509
    1度拨号 TI 参考设计(含软件): www.ti.com/.../TIDA-00508
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 哪一个包含编码说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们提供了示例、但不用作编码指令。 有关协议和寄存器的详细信息、请参阅器件数据表本身。