This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112-Q1:需要 TMP112AQDRLRQ1 FMEDA 日期才能获得 ISO26262认证

Guru**** 1471455 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112-Q1, LM50-Q1, LMT87-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/875452/tmp112-q1-need-tmp112aqdrlrq1-fmeda-date-for-iso26262-certification

器件型号:TMP112-Q1
主题中讨论的其他器件: LM50-Q1LMT87-Q1

你(们)好  

我们需要 TMP112AQDRLRQ1 FMEDA 日期来获得 ISO26262认证,您能提供吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    星期一(美国中部时区)返回办公室时、我必须与我的团队进行核实、但我认为需要签订 NDA、因此需要正式的 FMEDA 信息申请流程。  

    您能否确认您只需要 FMEDA 的日期? 如果我们能够以更少的限制共享这些信息、我很确定。 无论哪种方式、我都将在明天跟进您的情况。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    感谢您的耐心等待。

    与我的团队核实后、FMEDA 不适用于 TMP112-Q1、在可预见的将来也不可能提供。 我们通常不会为温度传感器生成与功能安全相关的此级别文档。  

    在不久的将来、我们具有可用功能安全相关文档的温度传感器将列在"传感器 :http://www.ti.com/technologies/functional-safety/overview.html "下

    我们提供适用于 LMT87-Q1和 LM50-Q1的 FIT 和 FMD 文档、如果这些传感器是可接受的、我们可以共享这些文档。 如果您对这些器件有任何兴趣、请告诉我。  

    此致、
    Brandon Fisher