This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614:以快速数据流速度从多个 LDC1614读取数据

Guru**** 1471885 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/874748/ldc1614-reading-data-from-multiple-ldc1614-with-fast-data-streaming-speed

器件型号:LDC1614

你好!

我想使用4个 LDC1614芯片读取16个具有快速数据流速度(大约1Mbit/s)的线圈。 LDC1614 EVM 上的 MSP430似乎只能 以400kbit/s 的全速运行  

请告诉我、您会为此应用推荐什么 MCU? 如果有一些 参考设计或示例、那将会很好。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    即使 MCU 速度更快、LDC1614的最大 SCL 频率也会受到限制、即400kHz。

    您的应用是什么? 我们可能有一个参考设计、可帮助您完成设计的其他方面。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!  

    非常感谢您的回复!  

     该应用包括线圈阵列、可继续监控不同的点。 将 使用线圈阵列扫描有小裂纹的样品。 较高的采样率将使样本移动得更快、并提高裂纹检测的精度。  

    再次感谢!

    小东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    感谢您分享有关您的应用的详细信息。 遗憾的是、我们没有特定于此应用的参考设计、因此我认为 EVM 将是您获得原理图、布局和软件的最佳参考。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    我正在查看 EVM 用户指南。 是否 有任何用于一个 MSP430控制多个 LDC1614的参考设计?

    非常感谢您的帮助。  

    小东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    我们没有使用多个 LDC1614器件的参考设计、但您也可以考虑将单个 LDC1614与模拟多路复用器配合使用。 我们有一个参考设计在 http://www.ti.com/tool/TIDA-01102上展示了该功能

    此致、