请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMT70 尊敬的工程师:
LMT70~有2个问题
1 ADC 精度和后端的其他参数有哪些要求(客户考虑使用 MCU 中嵌入的 ADC)? 是否有参考代码建议?
2如果在智能手表中使用 LMT70、在前一个原型级校准后、在大规模生产过程中、每个手表是否仍然需要一个区域校准温度?
期待您的回复!
谢谢
Robin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.