请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC2112 大家好、
根据数据表、LDC2112的 I2C 接口支持0.3xVDD 的输入低电压、因此0.3x1.8V = 0.54V。
这是识别低电平的最小电压吗?
电压电平上升到多高、器件仍将其识别为低电平? 仍然识别低电平、例如0.8V?
此致、Alexander
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Alexander、
0.3xVDD 是识别为低电平的 I2C 输入所需的最大电压电平、而0.7xVDD 是识别为高电平的输入所需的最小电压电平。 这两个值之间的任何值都可能导致意外行为、因此不建议这样做。
此致、
Justin Beigel