This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5032:如果使用1uF 电容器对 VCC 电源进行滤波、则某些功能可能异常

Guru**** 610675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1194665/drv5032-if-the-vcc-power-supply-is-filtered-with-a-1uf-capacitor-some-functions-may-be-abnormal

器件型号:DRV5032

大家好、

 在使用器件 DRV5032FADBZR 时、我们发现、如果使用1uF 电容器对电源进行滤波、那么霍尔元件的首次采样将为4.7ms、这与规格不一致。

规格中的部分:

测试中的波形:

这显然不是正常现象、但并非所有器件都存在此问题。 只有7%的器件存在此问题。

外设电路:输入1uF 电容器、输出1nF 电容器。

此问题仅在电源接通并 卡在器件上后的短时间内存在。 我们想知道这样做的原因。

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    感谢您在传感论坛上发帖!

    这是我们过去遇到的一个问题。 问题源于 Vcc 电源的斜升速率。 如果电源的压摆率非常慢、则器件的数字电路会激活、但器件的输出级不会激活、因此器件输出在下一个采样周期前保持低电平。

    我发现这种情况经常发生在一些基于实验室的电源上、与客户终端产品中通常使用的 LDO 或电池相比、这些电源的压摆率非常慢。 我的建议是让他们使用具有更好斜坡的不同电源进行测试、他们应该看到问题消失了。

    我希望这能帮助我了解是否还有其他问题!

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Issac、

    客户表示感谢 您的回答。 他建议在规格中增加相关说明,以避免产品设计方面出现任何潜在问题。

    此致、

    凯瑟琳