This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60:并联 LM60

Guru**** 651100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM60, LMT70
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/930169/lm60-paralleling-lm60

器件型号:LM60
主题中讨论的其他器件: LMT70

您好,

我只剩下一个 ADC 通道、我必须测量4个不同器件的温度、我采用的设计将逐个启用 LM60、温度将由 ADC 测量。4个 LM60s 的 Vout 连接在一起、根据我从功能方框图中了解到的内容、Vout 是 通过电阻器拉至 GND (未指定值)。如果一个 LM60打开、则它必须能够驱动其他3个 LM60的 Vout。我的问题是这种类型的配置是否正常工作?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Deebanmadhu、

    我不建议将 LM60s 连接在一起。 第9页的第8.2节功能方框图显示了接地电阻器、即使 LM60未通电、也可提供接地路径。 有源 LM60需要并行驱动其中的3个、而 LM60的额定驱动电流不超过1uA。 我会查找具有使能或 T_ON 输入的模拟输出传感器、如 LMT70。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ren Schackmann、您好!

    感谢您的澄清。我已经在每个 LM60的接地端添加了 N 通道 FET。

     我将启用一个 LM60、同时有效地禁用其他 LM60的接地断开。这是否起作用?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Deebanmadhu、

    这在理论上似乎是合理的。 我将再次检查所选的栅极在这种情况下是否按预期运行。

    谢谢、