This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP236:模拟温度传感器的遥感

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP236
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1195422/tmp236-remote-sensing-of-analog-temperature-sensors

器件型号:TMP236

大家好、

我们的客户将 使用多个距离 MCU 几厘米的 TMP236模拟温度传感器、并希望了解如何增强电路。 我已经查看了一些应用手册、但其中大多数都是关于使用数字温度传感器进行远程感应的。 请参阅下面他的查询详情。

到目前为止、该 IC 仅在一个电路板内使用。
不过、这次它将分为4块电路板。
当四个板为 Board1、board2、board3、board4时。
如果 MCU 位于板1上且 TMP236逐一插入板1、板2、板3和板4中、另一块板 TMP236的输出信号能否像以前一样馈送到板1上 MCU 的 ADC 引脚?
或者我是否需要另一个加固电路?
电路板将通过电缆进行连接。 电缆长度为20 cm。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    如果我正确理解、您有一个同时组装了 MCU 和 TMP236的板、还有另外三个仅安装了 TMP236的板。 这三个板通过20cm 电缆连接到主板(带 MCU)? 您是否能够提供某种图表来清楚地说明这一点?

    对于所使用的每个 TMP236、您将需要4个 ADC 模拟输入到 MCU。 另一种选择是、如果您没有4个可用的 ADC 模拟输入通道、则使用多路复用器在 TMP236器件之间进行选择。 使用20cm 将来自远程板的信号连接到装有 MCU 的主板时、不应出现任何问题。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jalen、

    感谢您的回答。  从  TMP236s 到 MCU ADC 的模拟信号是否不会受到20cm 电缆上引入的噪声的影响?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    通常、使用20cm 不应成为问题。 您认为应该考虑系统环境引入的噪声是正确的。 如果可能、我建议屏蔽20cm 的电缆。

    我们还指定 TMP236能够驱动高达1000pF 的输出负载。  

    Jalen