This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP235-Q1:传感器输出电压的容差值。

Guru**** 1471455 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP235-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1197051/tmp235-q1-tolerance-values-of-the-output-voltage-of-sensor

器件型号:TMP235-Q1

在数据表中、给定的固定电压值是固定电压值、输出电压的容差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    您查找的容差将在器件精度规格中指定。 TMP235-Q1的温度系数为10mV/°C 我在附件中包含了一个文档、其中提供了查找表、其中还提供了最小和最大电压值的电压。

    Jalen

    e2e.ti.com/.../LUT-with-tolerances.xlsx