This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3021:测得的 RH 与测得的标准器件相差很远

Guru**** 633105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1193216/hdc3021-measured-rh-is-far-away-from-the-standard-device-measured

器件型号:HDC3021
主题中讨论的其他器件: HDC3022

您好!

我们测量 HDC3021DEHR 传感器、数据远离这种情况。

测试情况:

主板:φ400mil,Rogers 4350,VCC:3.3V,  

传感器上的抽头已被移除。

标准设备: 最近校准的 HC2A-S。

测试结果:

设定点 HC2A-S HDC3021-1 HDC3021-2. HDC3021-3. HDC3021-4. HDC3021-5
温度
[℃]
右侧
[%]
温度
[℃]
右侧
[%]
温度
[℃]
右侧
[%]
温度
[℃]
右侧
[%]
温度
[℃]
右侧
[%]
温度
[℃]
右侧
[%]
温度
[℃]
右侧
[%]
测量数据 20. 10. 20.00 13时 19.83. 20.00 19.81. 18.86 19.89 17.64 19.83. 18.73. 19.82. 19.09.
20. 30 19.96. 30.30. 19.83. 36.18. 19.79 35.25. 19.84. 34.06 19.81. 34.83. 19.78 35.53.
20. 60 19.93. 58.70 19.81. 59.00 19.79 58.63. 19.82. 57.64 19.81. 57.71. 19.78 58.64
20. 90 19.97 87.80 19.83. 83.44. 19.76. 83.74. 19.82. 82.83 19.81. 82.02 19.78 83.82.
误差 20. 10. -- -- -0.17. 7.00 -0.19. 5.86 -0.11. 4.64 -0.17. 5.73. -0.18 6.09
20. 30 -- -- -0.13 5.88 -0.17. 4.95. -1212. 3.76. -0.15. 4.53. -0.18 5.23.
20. 60 -- -- -1212. 0.30 -0.14. -0.07 -0.11. -1.06 -1212. -0.99 -0.15. -0.06
20. 90 -- -- -0.14. -4.36. -0.21. -4.06 -0.15. -4.97 -0.16. -5.78 -0.19. -3.98

如表所示、℃误差介于0.1和0.2 μ V 之间。  RH 太糟糕。

可编程测量偏移仅用于添加或子 A 固定数据来测量数据、无法解决问题。

您能给我们一些建议吗?

什么是 NIST 可追溯? 以及如何使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huanyhx:  

    这些是点测量还是有记录? 此外、您有任何测量设置的图像吗?