This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:我们能否使用 Rashberry Pi RP2040 USB 转 SWD 调试探针对 PGA970 EVM 进行编程

Guru**** 1952840 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970, TMDSEMU200-U, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1198496/pga970-can-we-use-rashberry-pi-rp2040-usb-to-swd-debug-probe-to-program-pga970-evm

器件型号:PGA970
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU200-UUSB2ANY

我们能否使用 Rashberry Pi RP2040 USB 转 SWD 调试探针对 PGA970 EVM 进行编程、而不是使用 Blackhawk TMDSEMU200-U 调试探针

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravanan、

    我不支持 Rashberry Pi RP2040 USB、因此我对非 TI 工具没有任何意见。

    我听说有另一位用户使用 USB2ANY 进行编程、但如果您想自己进行调查、我没有关于该程序的详细信息。

    建议使用已链接的调试探针。 如果您碰巧有一个旧的 Spectrum Digital XDS200 (最终被 TMDSEMU200-U 取代)、那么它也可能起作用。  

    最棒的

    Cole