This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOPEVM:[AWR6843AOPEVM]如何在此项目中使用范围配置文件或 MMWDEMO_OUTPUS_MSG_RANGE_PROFILE ROWD_VOD_68xx_MSS?

Guru**** 654100 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOPEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1198918/awr6843aopevm-awr6843aopevm-how-to-use-range-profile-or-mmwdemo_output_msg_range_profile-in-this-project-overhead_3d_vod_68xx_mss

器件型号:AWR6843AOPEVM

感谢 TI 团队!

我们已经看到了此文档。

C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages/ti\demo\xwr68xx\mmw\docs\doxygen\html\index.html。

在本文档中、它显示了 xwr68xx 可以转储第0个多普勒处的配置文件点的内容数组。 这实际上是我们需要的。

 

在 workspace_v12\ovm_3D_VOD_68xx_MSS\con\vod3D_output.h 中

在结构 Pcount3DDemo_output_message_tl 中。 可以在此处找到 TLV 类型。 Pcount3DDemo_output_message_UARTpoint 向我们展示了来自 UART 的输出消息。 这用于 MMWDEMO_OUTPUS_MSG_POT_CLOUD。

 

现在、需要使用此 MMWDEMO_OUTPUS_MSG_RANGE_PROFILE。 如何让 MSS 与 AWR6843AOPEVM 同时转储距离配置文件消息和点云消息?

 

此致、

Webb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Webb:

    [引用 userid="455802" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1198918/awr6843aopevm-awr6843aopevm-how-to-use-range-profile-or-mmwdemo_output_msg_range_profile-in-this-project-overhead_3d_vod_68xx_mss "]

    C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages/ti\demo\xwr68xx\mmw\docs\doxygen\html\index.html。

    [/报价]

    本文档是指开箱即用示例。 我不会将其作为人员计数代码的输出格式、可在此处找到。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.00.00.26&node=A__ANL8AwYMp.Qo2i.UiR1E3A__radar_toolbox__1AslXXD__1.00.00.26

    如果要为人数统计项目输出零多普勒箱的距离系统配置、则应参考和修改开箱即用项目中的代码、或只需使用开箱即用项目即可。 我还要注意的是、人员计数代码可能需要一些更大的更改才能输出距离剖面的零多普勒库。 未经修改、人员计数代码仅为距离/方位角域中检测到的物体计算多普勒 FFT。 您需要对其进行修改、以便为所有距离/角度单元计算多普勒 FFT。 有关更多详细信息、请参阅我们的演示实施指南。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.00.00.26&node=A__AKE9yB4dmaGBeIUYsUEhOg__radar_toolbox__1AslXXD__1.00.00.26

    或者、 由于 FFT 的第0个元素只是所有输入的总和、因此您可以简单地对线性调频脉冲上的所有距离/角度元素进行求和、以仅计算多普勒 FFT 的第0个二进制单元。 不过、这不会计算整个多普勒 FFT、而是只返回零点元素。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! Nathon Block!

    感谢您的快速回复。

    我们认为、我们必须用一周时间学习和实施3D 人员计数演示文档。

    如果有任何其他问题、我想发布另一个主题。

    谢谢!

    请注意、

    Webb