请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2243 大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
通过配置环回和相应的线性调频脉冲、芯片的 Tx0被启用、Tx1和 TX2被禁用、环回 PA 被启用、PS 被禁用。 从 FFT 获取捕获的 ADC 数据、以获取频谱中的峰值相位作为与 Rx 相对应的相位。
为了验证回送阶段的正确性、客户通过 AWR_MONITOR_RX_GAIN_PHASE_CON_SB 配置获得芯片报告的每个 Rx 阶段。
°°显示、芯片监控报告测得的绝对相位大约为180 μ s、但回路测得的 Rx 的绝对相位大约为-80 μ s。 测得的相对相位差也不同、因为芯片监测相对相位(以 Rx0为基准)为0°、-7°、1°、-14°、而环回测得的相对相位为0°、6°、3°、7°、并且每个 Rx 的相对相位在监测报告中随着时间的推移几乎保持不变。
因此、他们想知道芯片监控报告中通过环回测量的 RX 阶段与 Rx 阶段的环回之间的区别是什么?
您能帮您研究一下这种情况吗? 谢谢。
此致、
樱桃