This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:[错误]我可以#39;t 构建3D_peoer_count_6843代码。

Guru**** 633805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1199441/iwr6843aopevm-error-i-can-t-build-3d_people_count_6843-codes

器件型号:IWR6843AOPEVM

我已经构建了3D_peoer_count_6843参考代码。  

我已经包含 SPI.h,然后添加了 SPI_init()作为下面的内容。

  

当我重新构建 MMS 项目时、会出现如下错误消息

请告诉我、我犯了什么错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    包含 SPI.h 是正确的、但您还必须添加 SPI 库文件和链接器包含选项的路径。 这可以在 CCS 中完成、如下所述:

    1. 在 CCS Project Explorer 窗口中右键点击工程、选择  Properties。  
    2. 在打开的窗口中,转到  Build->Arm Linker->File Search Path。  
    3. 您现在应该看到两个方框。 在顶部的"包含库文件"框中、单击带有绿色加号的图标以添加文件。  键入或粘贴 "libspi_xwr68xx.aer4f"。 选择 确定
    4. 在底部框中、"添加 "、 单击带有绿色加号的图标以添加路径。  键入或粘贴"${COM_TI_mmWave_SDK_INSTALL_DIR}/packages/ti/drivers/spi/lib "。 选择 确定。  选择 应用并关闭。

    请在完成这些步骤后再次尝试构建、错误应得到解决。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Josh。