请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC3021 主题中讨论的其他器件: HDC3022
您好!
我们测量 HDC3021DEHR 传感器、数据远离这种情况。
测试情况:
主板:φ400mil,Rogers 4350,VCC:3.3V,
传感器上的抽头已被移除。
标准设备: 最近校准的 HC2A-S。
测试结果:
设定点 | HC2A-S | HDC3021-1 | HDC3021-2. | HDC3021-3. | HDC3021-4. | HDC3021-5 | ||||||||
温度 [℃] |
右侧 [%] |
温度 [℃] |
右侧 [%] |
温度 [℃] |
右侧 [%] |
温度 [℃] |
右侧 [%] |
温度 [℃] |
右侧 [%] |
温度 [℃] |
右侧 [%] |
温度 [℃] |
右侧 [%] |
|
测量数据 | 20. | 10. | 20.00 | 13时 | 19.83. | 20.00 | 19.81. | 18.86 | 19.89 | 17.64 | 19.83. | 18.73. | 19.82. | 19.09. |
20. | 30 | 19.96. | 30.30. | 19.83. | 36.18. | 19.79 | 35.25. | 19.84. | 34.06 | 19.81. | 34.83. | 19.78 | 35.53. | |
20. | 60 | 19.93. | 58.70 | 19.81. | 59.00 | 19.79 | 58.63. | 19.82. | 57.64 | 19.81. | 57.71. | 19.78 | 58.64 | |
20. | 90 | 19.97 | 87.80 | 19.83. | 83.44. | 19.76. | 83.74. | 19.82. | 82.83 | 19.81. | 82.02 | 19.78 | 83.82. | |
误差 | 20. | 10. | -- | -- | -0.17. | 7.00 | -0.19. | 5.86 | -0.11. | 4.64 | -0.17. | 5.73. | -0.18 | 6.09 |
20. | 30 | -- | -- | -0.13 | 5.88 | -0.17. | 4.95. | -1212. | 3.76. | -0.15. | 4.53. | -0.18 | 5.23. | |
20. | 60 | -- | -- | -1212. | 0.30 | -0.14. | -0.07 | -0.11. | -1.06 | -1212. | -0.99 | -0.15. | -0.06 | |
20. | 90 | -- | -- | -0.14. | -4.36. | -0.21. | -4.06 | -0.15. | -4.97 | -0.16. | -5.78 | -0.19. | -3.98 |
如表所示、℃误差介于0.1和0.2 μ V 之间。 RH 太糟糕。
可编程测量偏移仅用于添加或子 A 固定数据来测量数据、无法解决问题。
您能给我们一些建议吗?
什么是 NIST 可追溯? 以及如何使用它?