This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75-Q1:ALERT 引脚的时序

Guru**** 1949050 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1221325/tmp75-q1-timing-for-alert-pin

器件型号:TMP75-Q1

团队、您好、我的客户正在使用 TMP75-Q1、并希望了解温度超过阈值和警报引脚上输出之间的时序。  感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    如数据表第7.4.3节所述、当温度转换完成且等于或超过/低于 THigh/TLOW 寄存器中的值时、将触发 ALERT 引脚输出。 因此、转换时间将影响此精度、具体取决于转换器分辨率位。 例如、如果超过温度阈值、但另有220ms 没有发生温度转换、则在温度转换完成之前、不会更新 ALERT 引脚。

    另请参阅数据表的第7.5.3.2节、以设置生成警报所需的连续故障条件的数量。

    此致、

    Jesse