This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5032:以3V 为单位的功耗

Guru**** 2133150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5032
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1212908/drv5032-the-power-consumption-in-3v

器件型号:DRV5032

大家好、

3V 电源下5Hz 时的功耗是多少?
我的客户非常关心功耗、我只发现5Hz 和1.8V 时的功耗。  

或者、您是否对具有更低功耗的霍尔传感器有更好的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey,

    感谢您联系 E2E。  5Hz 版本的 DRV5032采用 FB 封装:

    在 DRV5032 FB 传感器的电气规格表中、我们发现平均功耗为1.8、3和5V。

    谢谢。

    Scott