This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5231:是否可以 TMAG523 OUT 引脚直接驱动 BQ25181 TS/MR 或必须使用 MOSFET

Guru**** 1539910 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1211378/tmag5231-can-tmag523-out-pin-directly-drive-bq25181-ts-mr-or-must-mosfet-be-used

器件型号:TMAG5231
主题中讨论的其他器件:BQ25181

我正在设计一个使用 TI BQ25181 PMIC 的原型、并想知道是否可以在 TS/MR 输入端使用该器件、即 TMAG523xxx (引脚6) 模拟按钮输入或是否应使用 MOSFET、因为 TMAG 的输出为有效信号。   

非常感谢任何帮助!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    由于 TMAG5231的输出是 Vcc 或 GND、我建议使用 FET、该 FET 会将 TS/MR 引脚拉至 GND、并由 TMAG5231的 OUT 引脚控制。 作为器件 TS 功能的一部分、直接连接 TMAG523的 OUT 引脚会将 BQ25181置于正常温度范围之外。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  这是我所怀疑的。  感谢确认。