主题中讨论的其他器件:PGA460、 ENERGIA
您好!
在我们的应用中、我们需要检测11米以上的物体。 我遵循了 PGA460常见问题解答(FAQ)和 EVM 故障排除指南()/"如果物体的距离超过11m、如何检测物体?"中提到的相同步骤。但遗憾的是、我们在预设的2仅监听命令(大部分时间为11.24米)中得到了错误的数据。 P1BL 和 P2LO 之间的时间短于2ms。
我尝试将预设1的 REC_LENGTH 减少到4米、并将预设2减少到5米、启用了放置在6米处的测试引脚和物体。 在此设置中、我们可以在 Preset 2 Listen Only 命令之后看到脉冲反射的回波。 但当我关闭 TEST 引脚(通过读回 TEST 引脚寄存器和示波器上没有 TEST 引脚信号进行验证)并开始读取超声测量数据,它给出了错误的距离(最初给出了0.7 ,然后是11.24米)。
超声波传感器:cusp-tr80-15-2500-th (范围15米)。