主题中讨论的其他器件:TMP20、、 TMP235
大家好、
我的客户想用 TMP20代替 LMT86。 两种材料均采用5引脚 SOT 封装。 现在影响的是 LMP86中的5号引脚是 VDD、但 TMP20中的 GND。
- 这两个组件是否可以用引脚对引脚替换?
- 否则、将 PCB 的5号引脚设置为 NC (非 GND)。 这两种材料是否可以正常使用?
谢谢。
B.R.
卢卡斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户想用 TMP20代替 LMT86。 两种材料均采用5引脚 SOT 封装。 现在影响的是 LMP86中的5号引脚是 VDD、但 TMP20中的 GND。
谢谢。
B.R.
卢卡斯
尊敬的 Rooshi:
谢谢。 我想再次确认、我能否将 LMT86的引脚5的焊盘更改为 NC、仅通过引脚4为 LMT86供电 VDD、LMT86是否可以?
B.R.
卢卡斯
您好、Lucas:
在进一步研究这一点之后、我不建议对 LMT86进行此更改、请遵循数据表中的引脚排列图。 如果您希望器件的 引脚4设置为 VDD、引脚5设置为 NC、我建议您切换到 TMP235。
此致!
Rooshi
尊敬的 Rooshi:
谢谢。 这意味着我们不建议将引脚4保留为 NC、并将 LMT86和 TMP20作为 P2P 器件。 我可以知道原因吗? 这是否意味着 LMT86的引脚4和引脚5未在内部连接并需要同时供电?
B.R.
卢卡斯
您好、Lucas:
我不建议更改 LMT86上的引脚并尝试使两个器件(LMT86和 TMP20) P2P。 数据表 中说明了如何连接每个器件的引脚、我将遵循这些说明。 如前所述、TMP235是为与 LMT86引脚 P2P 而设计的、因此如果您有任何问题、请查看该器件并告知我。
此致!
Rooshi
尊敬的 Rooshi:
谢谢。 我想再次确认是否 LMT86引脚4 可以保留为 NC 引脚? 由于引脚4是 LMT86的 VDD、因此我想了解此引脚保持 NC 是否对 LMT86有任何影响?
B.R.
卢卡斯
您好、Lucas:
LMT86上的引脚4应保持为 VDD (如数据表所示)、而非 NC。
此致!
Rooshi