This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5328:霍尔元件位置

Guru**** 1552380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1239040/tmag5328-hall-element-location

器件型号:TMAG5328

数据表中的图7-7显示了检测元件在器件内部的位置。

给出的测量结果表明 X1 (1.468 mm)大于 X2 (1.458 mm)、但图中显示 X2大于 X1。

 图上的 X1和 X2标签是否可以互换、还是这只是图中的测量值未按比例绘制?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、

    感谢您在传感器论坛发帖!

    图表未按比例绘制、因此请使用列出的传感器位置测量值。 抱歉混淆了。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    艾萨克