This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:mmw DDM 演示可以和#39;t 在 mmwave_mcuplus_sdk_04_04_00_01中运行

Guru**** 536590 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, AWR2944EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1239804/awr2944-mmw-ddm-demo-can-t-run-in-mmwave_mcuplus_sdk_04_04_00_01

器件型号:AWR2944

您好、Champs:

硬件:AWR2944 EVM

SW:MMWAVE_mcuplus_SDK_04_04_00_01

客户无法在 mmWave_mcuplus_sdk_04_04_00_01中运行 mmw DDM 演示, MMWave_init () 失败。 系统提示以下错误消息。  

BSS 未通电...

然后、客户执行了以下测试

(1) 在 SDK 04_03_00_01中刷写 awr2944_ccsdebug.appimage 、然后加载 mmw 演示.xer5f 和.xe66、该演示就可以工作。  

(2) 在 SDK 04_04_00_01中刷写 awr2944_ccsdebug.appimage、然后加载 mmw 演示.xer5f 和.xe66、演示无法工作。 因此、 SDK 04_04_00_01中的 awr2944_mmw_demDDM.appimage 也无法正常工作。  


SDK  04_03_00_01 调试 UART 中的调试 UART 日志如下所示:

正在启动 QSPI 引导加载程序...
[bootloader_profile]引导介质:NOR SPI FLASH
[bootloader_profile]引导介质时钟:80.000 MHz
[bootloader_profile]引导映像大小: 304 KB
[bootloader_profile] Cores Present:
未知
c66ss0
r5f0-0
[引导加载程序配置文件] System_init : 75us
[引导加载程序配置文件] Drivers_open : 16us
[Bootloader profile] Board_driversOpen : 2710us
[引导加载程序配置文件] CPU 负载:341151us
[bootloader_profile] SBL 总耗时: 343955us

图像加载已完成,正在切换到应用程序...
信息:bootloader_runCpu:155:CPU R4被初始化为200000000 Hz!!
信息:bootloader_runCpu:155:CPU c66ss0初始化为360000000 Hz!!
INFO:bootloader_runSelfCpu:217:全部完成、正在重置自...




SDK 04_04_00_01 调试 UART 中的调试 UART 日志如下所示:

正在启动 QSPI 引导加载程序...
[bootloader_profile]引导介质:NOR SPI FLASH
[bootloader_profile]引导介质时钟:80.000 MHz
[bootloader_profile]引导映像大小: 77 KB
[bootloader_profile] Cores Present:
未知
c66ss0
r5f0-0
[引导加载程序配置文件] System_init : 75us
[引导加载程序配置文件] Drivers_open : 16us
[Bootloader profile] Board_driversOpen : 2710us
[引导加载程序配置文件] CPU 负载:85817us
[bootloader_profile] SBL 总耗时: 88622us

图像加载已完成,正在切换到应用程序...
信息:bootloader_runCpu:155:CPU R4被初始化为200000000 Hz!!
信息:bootloader_runCpu:155:CPU c66ss0初始化为360000000 Hz!!


谢谢
此致
闪耀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、SDK  04_03_00_01支持 AWR2944 ES1.0器件、SDK 04_04_00_01支持 ES2.0器件。

    客户可能拥有采用 ES 1.0器件的 EVM。

    要使用 SDK 04_04_00_01、必须使用 ES 2.0

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们如何知道我们的 AWR2944EVM 是 ES 1.0器件或 ES 2.0器件?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查硅器件上的标记。 请查看数据表并错误文档以了解标记的含义

    谢谢