This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:确认传感器输入的奎特、驱动和奎特、输入和奎特引脚

Guru**** 614745 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214, FDC1004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1245244/fdc2214-confirmation-of-driven-and-input-pin-for-the-sensor-inputs

器件型号:FDC2214
主题中讨论的其他器件: FDC1004

我有一个应用使用 CH0和 CH1来感应液体、使用 CH2来作为参考传感器。  所有3个通道均配备 了差分传感器板。  CH0和 CH2的行为符合预期、但 CH1具有一些奇怪的行为、其中读数出现漂移并恢复、没有明显的原因。

由于 CH0和 CH1在测量同一容器的固定体积液体 ,我怀疑这是由于这个原因。  LC 振荡 电路的尺寸完全相同(18uH 和2.7pF)、而且传感器板的尺寸也相同。   我想知道布局、特别是接地平面和其他信号与传感器引线的接近是否是原因。

1/是否应该通过在通道信号的下方和旁边放置一个接地平面来将通道信号与其他电路信号"隔离"?  如果是,距离有多近或有多远? 目前、 接地层和单通道信号之间具有最小的履带间隙。

2/请您可以确认哪个引脚( CHxA 或 CHxB)是驱动输出、而另一个引脚大概是输入?  (我假设它类似于晶体振荡器电路。) 目前、 IN0A 布线在接地平面和其他信号旁边、 而 IN1B 布线靠近接地平面和其他信号。

 

U100是 FDC2214; CH0是 L100/C102,轨道向左, CH1是 L101//C103,轨道向右。

3/我假设我应该将驱动的信号放置在接地平面和其他信号旁边、并将"输入"信号放置在 远离接地平面/其他信号的位置。

谢谢!

哈丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haydn,

    我将查看您提供的布局图像、并于明天通过 COB 更新该主题。

    此致、
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haydn,

    您能否提供电路原理图?

    此外、您还知道、我们建议使用 FDC1004 、而不是 FDC2xxx 器件。
    我们的许多客户都难以使用 FDC2xx 系列投入生产。

    FDC1004采用开关电容前端、而不是谐振电路。
    它 还具有有源屏蔽驱动器、有助于有效管理 EMI、尤其是液位感应应用。
    您可以在 E2E FDC1004常见问题解答页面上找到完整的 FDC1004配套资料列表
    多个应用手册都面向液位感应。

    此致、
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的评论。  让我在内部讨论一下、但这里是原理图。  由 USB 5V 通过3V3 LDO 供电。

    中断和 SD 引脚未使用、也未连接到 CPU。 我已经向 i2c 添加了串联电阻、以尝试在轮询数据时降低 i2c 噪声。

    板5+6 是 PCB 顶层和底层上的覆铜-用作参考补偿。

    此致、

    哈丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx Haydn.

    使用高阻抗探头测量时、传感器频率是多少?

    此致、
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我们没有高阻抗探头,但我已经将 FDC2214器件配置为 仅在单通道上进行连续转换(以及关闭以确认辐射发射  确实来自该通道),并通过用1:1示波器探头嗅探附近的频率,我可以看到这些频率:

    传感器频率(MHz) 数据>> 11
    通道0 8.14 117533
    通道1 8.09 116 451
    通道2 8.86 128651

    注:

    在10个振荡周期内进行测量以减小部分 测量误差。

    将数据下移以删除不可用的较低位。

    通常、我会针对 CH0、CH1、CH2按照 AutoScan 序列运行该函数。

    这足够准确吗?

    此致、

    哈丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hadyn。
    根据这里给出的标称频率、电感和电容、传感器看起来应该具有大约20pF 的电容?
    这是否与您的预期一致?

    有趣的是、有另一个 FDC2112 E2E 主题的 传感器就在附近、并且它们也存在一些 问题、这可能与您的原始问题(1)相关。

    一般而言、电容式传感器可能会对 PCB 布线和迹线之间的寄生耦合产生一些困扰。  
    如果可以、请尝试在传感器迹线上方和/或之间尝试一些接地平面。
    如果更多的屏蔽不会产生过多的寄生电容、那么就不会出错。

    另一个要尝试的实验是按照另一主题中的建议进行的:为 CH0和 CH1使用不同的传感器频率。
    如果您决定 尝试这种方法、请使它们与非谐波相关。

    此致、
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢响应 John。  我将再次看看 FDC1004。  最后一个问题、您能否确认 INxA 引脚是否是 FDC2xxx 芯片中的输出引脚?

    谢谢。

    哈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haydn,

    INxA 和 INxB 引脚都是输出。
    它们都应该具有相互位移一个周期的半周期正弦波。
    因此、如果您以不同的方式探测它们、您应该会看到一个完整周期正弦波。

    此致、
    约翰