This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:用于线束 NDT 的汽车标准超声波传感器、硬件/软件系统

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, TUSS4470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1249667/pga460-automotive-standard-ultrasonic-sensor-hw-sw-systems-for-harness-ndt

器件型号:PGA460
主题中讨论的其他器件: TUSS4470

您好!

我们是否可以使用 PGA460 (汽车标准)超声波传感器和硬件进行无损检测 NDT?  

将线束用作测试介质。 此外、了解测量范围、DSP 调整等以适合线束 NDT 也是很好的选择。

谢谢。此致、

Pradeep N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    感谢您在传感器论坛发帖!  

    我们以前有客户使用 PGA460进行 NDT、但它从未涉及到线束、因此它可以正常工作、但我不确定您在线束上测试的对象。

    难以为超声波器件定义测量范围、因为该范围取决于其他因素、例如传感器频率、移动介质和驱动电压。 如果使用较低的频率、如40kHz 和大驱动电压、则对于大目标、您可以实现大约11-12m 的距离。 对于较小的物体和较高的分辨率、您可能希望使用较高的频率、但较高的频率的问题是它们承载的能量不如较低的频率那么多、这意味着它们在空气中的衰减速度要快得多、从而无法到达较远的距离。 较低的频率也会更好地穿透各个项目、而较高的频率在这方面并不那么高效。

    如上所述,我没有使用安全带的经验,所以我无法就该领域或什么工作最好提出许多建议,但如果你有任何其他问题,请让我知道我是否能帮助你! 请注意、另一个可能值得研究的器件可能是 TUSS4470、它是能够达到1MHz 的模拟输出器件。 它不具有像 PGA460这样的内置 DSP、但可在需要时提供更高的频率。

    此致!

    艾萨克