This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201:差分启动/停止输入 TDC 器件

Guru**** 1839620 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200, TDC7201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1249327/tdc7201-differential-start-stop-input-tdc-device

器件型号:TDC7201
主题中讨论的其他器件:TDC7200

是否有任何其他具有差分启动/停止 TRIG 输入的 TDC 器件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、川府:

    感谢您在传感器论坛发帖!

    遗憾的是、除了 TDC7200和 TDC7201外、没有其他 TDC 器件。 这两个器件基本相同、不同之处在于其中一个是双裸片器件、另一个是单裸片器件。

    如果还有其他问题、请告诉我!

    此致!

    艾萨克