This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:仅使用 MSS 获取 ADC 原始数据

Guru**** 2134000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1254691/iwr1843-only-use-mss-to-get-adc-raw-data

器件型号:IWR1843

尊敬的先生:

我 只 想  获得     ADC 的原始数据、 所以  不 需要    DSS 的参与。

 我们是否可以      仅使用 MSS 获取 ADC 数据?  
 您是否 有 任何 相关 示例 或 想法?

好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前的数据采集技术是通过我们的 DCA1000采集卡《 DCA1000 mmWave Studio 用户指南》实现的。

    这是捕捉原始 ADC 数据以进行算法开发的最可靠技术、因为它是唯一能够以全吞吐量捕获数据的方法。  

    开发中有一种通过 SPI 导出原始数据的技术、但该技术尚不可用、我无法提供时间线。 虽然您可以尝试采用这种技术、但您将无法以最大吞吐量捕获数据、您必须牺牲雷达存储器大小或帧速率、而且我们目前无法支持您进行此项工作。

    此致、
    卢克