This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5053:DRV5053的替代器件

Guru**** 1777770 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5055, DRV5053, DRV5032, TMAG5231, DRV5056
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1339659/drv5053-alternative-part-to-the-drv5053

器件型号:DRV5053
主题中讨论的其他器件: DRV5032TMAG5231DRV5056、DRV5055

大家好、传感团队、

我们的器件是否具有比 DRV5053更高的模拟输出磁场灵敏度?

此外、对于高度非常小且小于0.37mm 的 AH1912-FA-7、我们有没有其他选择呢?

谢谢你。

此致、

沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wouter、

    感谢您在传感器论坛发帖!

    对于  AH1912-FA-7、这是一种全极磁开关一种很好的替代器件是 TMAG5231或 DRV5032。这两个器件都采用 X2SON 封装、与底板的最大高度为0.4mm、而竞争器件的典型高度为0.5mm。  

    对于灵敏度更高的 DRV5053替代产品、灵敏度最高的器件是 DRV5056、它提供高达200mV/mT 的电压、但与 DRV5053不同、它是单极器件、而不是双极器件以及比例器件、这意味着输出随器件的输入 Vcc 而变化。 另一个选择是 灵敏度为100mV/mT 的 DRV5055、它也是双极器件和比例式器件。

    我希望这有助于我知道是否有任何问题!

    此致!

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac:

    感谢您提供详尽的答案!

    对于 DRV5053、目前它们的输出摆幅很小、因为检测输入的种类很少、这就是它们需要更多具有更高灵敏度的器件的原因。

    是否有其他方法可以在不添加放大器 ORSO 的情况下使输出摆幅增大?

    此致、

    沃特尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wouter、

    不用担心,总是很乐意帮助我们!  

    如果电压摆幅很小、这可能表明它们可能未使用最适合其机械运动的磁体强度。

    他们是否曾尝试使用我们的 TIPSS 仿真工具为其系统仿真器件到磁体的行为?

    借助 TIMSS、用户可以对我们的某些器件以及磁体的机械运动进行仿真、这使用户能够仿真预期的磁场并仿真预期的器件输出行为。 如果磁体的电压摆幅达不到我的建议、那么尝试不同的磁体或器件灵敏度来尝试优化设计。  

    如果需要有关这些仿真的任何帮助、请告诉我。

    此致!

    艾萨克