This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA305:PGA305

Guru**** 1568665 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1317709/pga305-pga305

器件型号:PGA305
大家好、
我有一个关于使用 OWI 通信将外部 PGA 305配置到 PGAXX EVM 的问题。
当 PGA305位于 PGAxxxEVM 中时、我可以读取 PGA305中的数据。 我想对已经存在于电路中的 PGA305执行相同操作。
除跳线 J12外、PGAXX EVM 上的其他跳线是否应闭合?
根据 PGAXXXEVM 图7中的组装、我应该通过 OWI 通信在 PGA305中读取/写入。
如何与电路中已包含的 PGA305通信? 从 VDD 和 GND 到 OWI 引脚的线长是否可能是个问题?
谢谢你。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您发帖。 我们已向您发送了一封私人邮件、其中包含一些其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blaise Pascal ARAKAZA:

    欢迎来到 E2E 论坛!  对于 EVM、OWI 接口使用施加到 EVM 的电压进行通信。  您应该能够从 EVM 上移除 PGA305器件、并将外部器件连接到 TP20 (+)和 TP45或 TP46 (-)。   因此、当 PGA305放在 EVM 上时、应进行与拆除时相同的设置。

    对于 OWI 通信、激活操作需要向 EVM 施加比 PGA305正常要求更高的电压。  EVM 用户指南中的图14显示了配电情况。  7.5V 稳压器为激活 OWI 提供所需电压。  这意味着香蕉插孔的功率至少为10V。

    从 VDD 和 GND 到 OWI 引脚的导线长度可能有问题吗?

    我不知道你到底在问什么。  您指的 OWI 引脚是什么?  OWI 通过调制电源电压/电流来工作。  因此、除非电源线产生显著的压降、否则应该不会出现问题。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感谢 Bob、这解决了我的问题。 但是、PGA 电压输出仍然有问题。  

    1) 1)我正确配置了 EEPROM、选择了不同于无增益的"DAC"增益。 尽管如此、我什么都没有输出。

    我重新计算了电压模式。

    该怎么办?

    2) 2)我只想在非平衡惠斯通电桥的终端测量差分电压、而不会改变温度或压力。 使用"补偿模式"还是"数字模式"就足够了。 这两种模式之间的区别是什么?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bob,

    我设法通过启用 DAC REG0上的 TEST_MUX_DAC_EN 和 ox0101值来配置输出电压增益 
    DAC 配置中的预期误差、并且输出端具有正确的值。
    但是、一旦我切断电源电压、寄存器会复位、输出增益就会降低。 如何解决该问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blaise、

    PGA305具有用于控制和状态寄存器的 EEPROM 和易失性存储器。  数据表中的表20列出了那些属于 EEPROM 的寄存器。  遗憾的是、DAC_REG0具有易失性。  通常、您会根据 TC 和 NL 系数来校准系统和 DAC 输出。  如果您不打算使用 TC 和 NL 校准值、您可以遵循数据表第44页的等式8。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bob、
    感谢您的回答。 它们可以帮助我推进我的项目。 我还有一个关于 PGA 305的问题。
    您是否有可在更宽温度范围内工作的版本? 特别是哪一个可以向下追溯到-55°C? 或 T。 我是否计划生产这些产品?
    谢谢你。 
    P·布莱斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blaise P:

    遗憾的是、我们没有此类 PGA 器件具有扩展的范围、也没有计划创建超出当前温度规格的器件。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢鲍勃。

    但是,我仍然有 PGA305 DAC 输出的问题。

    回到这里、看看能否找到 PGA 305问题的解决方案。 当我在 DI 中按下图所示配置模拟配置 EEPROM 时、我设法修改了所有寄存器、例如 VBRDG_CTRL (我的惠斯通电桥的端子上可能有2.5、2或1.25)。 另一方面、我在 PGA (模拟输出)的输出端看不到任何电压。 例如、按如下所示配置我的 PGA305。 问题是什么?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blaise、

    您可以在数字接口中手动控制输出、但如果您想自动查看 DAC 输出变化、则需要处于补偿模式、使 M0退出复位状态。

    此致、

    鲍勃 B