This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020-Q1:用于 T 和放大器的 RC 滤波器;RH 输出

Guru**** 1712740 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3020-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1305379/hdc3020-q1-rc-filter-for-t-rh-outputs

器件型号:HDC3020-Q1

我的客户正在使用我们的 HDC3020-Q1开发 EPS 进水检测应用。 他们 有关于 T & RH 输出的数据表和输出重构的一些问题。  

1. T 和 RH 引脚的输出滤波器用作重建和抗混叠滤波器、引脚的最大电容为10nF、以确保 DAC 输出的稳定性。 重建滤波器必须确保从 DAC 转换器重建良好的信号。 为了确定滤波器的最佳截止频率、执行了 DAC 输出仿真。 稳定时间为0.3ms、因此生成了一个0至5V 范围内的仿真12位步长斜坡、每个步长花费0.3ms。  

他们是否可以这样模拟 T 和 RH 输出? 是否还应实施其他因素?  

2. 0.3ms 的仿真稳定时间可视为 FFT 信号的第一个峰值。 因此、重建滤波器的频率应远低于第一个峰值的频率、以减少此分量和较高频率分量。

滤波器还必须用作抗混叠滤波器。 微控制器中 ADC 的最大采样频率为20kHz。 因此、RC 滤波器截止频率:

考虑到上述滤波器截止频率的要求、选择了 R = 51k 和 C = 10nF 这两个值。

这些 R 和 C 值是否过高?  10n 是 C 值的最高范围。 另外、R=51k 似乎过高。 它是否需要很好地重建信号? 为了确保足够的滤波、滤波器的较小时间常数值可能也没有问题?  

3.  

他们选择了该滤波器、该滤波器能够提供良好的 DAC 信号重建以及测量范围中的持续无混叠。  

问题的最佳解决方案似乎是将有源滤波器与运算放大器结合使用、但它们希望保持电路成本效益、因此他们希望使用这个简单的 RC 电路。 这是最佳解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    HDC3020-Q1具有数字输出。 为清楚起见、您能否展示客户计划执行的操作的示意图?

    另外、也很抱歉耽误你的时间。 昨天 E2E 网站出现问题了。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对上述问题的答案来自 Alex Thompson -以防其他任何人有相同的问题。  

    1) 1)您很接近、满量程范围是 VDD 的10%到 VDD 的90%、电源是内部 DAC 的基准。 然后从这个范围中取12位阶跃。 LSB 将为(0.8 * VDD)/(2^12)。 为了实现更佳性能、最好的建议是尽可能地减少电源线路上的噪声和谐波。

    2) 10nF 没问题,我已经测试了很多次。 是的、这是允许的最大电容值、但应该没有问题。 您可以根据需要降低电阻器值、我已经使用10k Ω 的负载测试了它、器件正常。  

    3) 3)我认为 RC 滤波器是最佳解决方案、但我会小心、不要将容性负载增加到超过10nF。 我确实认为50KOhms 可以、但如果存在问题、请尝试降低到10Kohm。