This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1075:单稳态模式下的转换时间

Guru**** 1568615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1301410/tmp1075-conversion-time-at-one-shot-mode

器件型号:TMP1075

大家好!

我想知道 单稳态模式下的转换时间。

在单稳态模式下、这是直到转换和输出的时间、这是否正确?

是否指定了从输入寄存器到转换温度的时间?

我想这是 μs 不是 ms、对吗?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke、

    该规格以 ms 为单位是正确的。 单次触发模式的 ADC 转换时间为转换脉冲本身的持续时间、而不是从寄存器输入到温度转换完毕并就绪的完整时间。 下面是该数据表中的图片、应该有助于对此进行说明。

    此图片显示了连续转换、但对于单稳态转换、最大有效转换时间为7ms。

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的答复。

    我的理解是:

    我想知道从输入 I2C 到覆盖开始的[1]时间。

    我想这是 μs 不是 ms、对吗?

    此致。

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke、

    为1)、您是询问从控制器发出命令到转换开始、或从器件读取 I2C 通信完成到转换开始之间的间隔时间? 问题2)、您是否希望转换完成到数据加载到寄存器进行读取之间所需的时间?

    我不知道我是否有这些时间、但它们肯定会与我们或 ns 相似。 ADC 转换时间会占主导地位。

    谢谢

    -亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    对于1)、我想知道的时间是[器件读取 I2C 通信时、已完成、然后转换开始]。

    对于2)、转换完成与器件输出数据之间的间隔时间。

    我知道它是 Us 或 ns 阶。

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke、

    谢谢您的澄清。 这些时间是完全可以调整的,在纳秒级,几乎瞬时. 在执行任何类型的转换时、您都不会注意到它、并且它处于内部振荡器的耐受范围之内。

    谢谢

    -亚历克斯