This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1314DIAL-EVM:如何将 LDC1314DIAL-EVM 用作独立应用

Guru**** 1471455 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1314
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1266068/ldc1314dial-evm-how-to-use-ldc1314dial-evm-as-stand-alone-application

器件型号:LDC1314DIAL-EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1314

团队、您好!

  我们已经用 GUI 测试了 LDC1314DIAL EVM ,当我们旋转 PCB 时,在 GUI 上,我们将获得绝对值,即精确的度数位置。

我们将在 GUI 的帮助下观察所有这些结果。 指南中指出、我们也可以将此套件用作独立的应用程序、但我们在任何地方都未提及如何独立运行。

您能否提供一些文档或步骤,我们可以将此套件用作独立应用程序,并提供我们可以观察输出的信息。 现在能够在 GUI 上看到输出、但能够独立地通过方式和位置观察输出。

可以将此绝对数据转换为增量格式。

此致、

沙雅里信德