主题中讨论的其他器件: TMP117、
大家好、
我的客户想要将其用作温度基准、您能向我们分享一些校准方法吗?
他们需要相关的可靠性和长期稳定性报告、您能帮助提供吗? 或者您有其他建议吗?
BRS、
达信、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
达信、您好!
我会让Ren 回答您的校准问题、但我想建议您查看此常见问题解答: [FAQ]模拟与数字传感器、我应该选择哪一个?
此外 - 您能否向我们进一步介绍最终应用以及客户是否需要模拟输出?
如果客户对数字输出器件持开放态度、 TMP117 (0.1°C 精度) 可能 是一个不错的选择。 它无需校准即可在-20°C 至50°C 的温度范围内实现高达±0.1°C 的精度、而且还具有集成的校准功能。
另一方面、由于 LMT70是模拟输出器件、因此系统校准 不仅需要考虑温度传感器 IC、还需要考虑用于测量其电压输出的 ADC。
此致!
维克多·所罗门
THS 应用和营销经理
校准浴用于开发。 开发中使用的设备与生产器件的 NIST 可追溯性无关。 您必须在 TMP117产品页面上申请 NIST 文档、才能收到我们关于 NIST 可追溯性的正式声明。
https://www.ti.com/product/TMP117
www.ti.com/.../swlicexportcontrol.tsp
谢谢。
任