This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1126:用于测量电机电流的电流传感器

Guru**** 1709640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425, DRV5055
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1382728/tmcs1126-current-sensor-for-motor-current-measurement

器件型号:TMCS1126
主题中讨论的其他器件:DRV5055、DRV425

工具与软件:

目前正在设计用于测量电机电流的 PCB、PCB 上没有电线、只有磁通量需要测量电流、您是否可以为此应用推荐任何传感器(范围高达20安培)、PCB 将安装在电机上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarun、您好!

    这里有一些需要考虑的关键事项。  如果您只测量磁场、那么放置很重要。  如果在您要测量的电流之间存在铁磁材料、您需要意识到磁场将弯曲。   

    借助这些信息、您需要向我提供磁场强度以求婚传感器。  本 应用报告中提供了一些关于使用磁场感应电流的信息、  DRV425非常适合检测磁场、但会在2mT 处饱和。   我们的线性霍尔传感器并不那么准确、您需要小心谨慎、因为某些器件的灵敏度会随温度变化、从而与磁体相匹配。  您不希望出现该情况、因为磁通量不应随温度变化太大。  DRV5055具有不会随温度改变太大灵敏度的版本。

    根据您需要的字段、这两个选项可供选择。  您需要考虑距离和电机外壳材料。

    此致、

    Javier