This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1123:低电流情况下的输出精度

Guru**** 1623435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1384254/tmcs1123-output-accuracy-in-low-current

器件型号:TMCS1123

工具与软件:

您好!

客户希望了解我们在低电流应用中的精度。

对于500mA 输入电流、 TMCS112X 是否支持低于3%的误差?

谢谢!

Yishan Chen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:  

    感谢您发帖。

    TMCS112x 系列器件 具有 针对更高输入电流进行优化的精度规格。

    要   在500mA 下实现3%的误差将很困难。

    我在数据表的第29页和运行了计算 校准温度范围内的偏移和灵敏度时、精度最高。  

    执行这些校准后、误差可以低至4%到5%。  

    我还需要知道以下信息才能得到更准确的错误:

    • 电源电压
    • 输入上的最大共模电压
    • 最低和最高温度
    • 任何外部磁场(BEXT)的强度

    我建议您完成误差计算、看看输入电流对误差有何影响。 您将注意到、失调电压误差是低输入电流下最严重的误差、而灵敏度误差是较高输入电流下的主要误差。  

    我希望这对您有所帮助、

    Joe