This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91200:三轴 pH 电极连接

Guru**** 1701450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91200, TIDA-00561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1383248/lmp91200-triaxial-ph-electrode-connections

器件型号:LMP91200
主题中讨论的其他器件: TIDA-00561

工具与软件:

您好!

我一直在研究 LMP91200的参考设计(TIDA-00561)、尤其要注意防护网和 VCM 网络。 从检查光绘文件可以看出、该参考设计已与某种三轴 SMA 连接器兼容、其中中心导体是 pH 参考电极、防护网是内部护套、而 VCM 网驱动外部护套。 不过、BOM 仅以标准 SMA 连接器(同轴)为基准、外部导体由 VCM 驱动。  是否有建议的可用于此参考设计的兼容三轴 SMA 连接器?

内置 RTD (PT100/PT1000)附带的许多 pH 探针似乎都附带了如下所示的电缆组件:

电缆通常具有内部同轴电缆、其中心连接到 pH 溶液电极、而外部连接到参考电极。 大概这些 分别使用 LMP91200上的 INP 和 VCM 进行连接。 然后、内部同轴电缆、PT1000导线和备用未连接导线全部封装在另一个外部屏蔽层中(在本例中为绿色/黄色)。  

此类电缆是否支持三轴防护配置? 我的假设是、它不能。 内部同轴电缆必须连接到 INP 和 VCM、这意味着防护网只能连接到 OUT 屏蔽层(绿色/黄色)、但这是错误的位置。 防护装置应仅包含 pH 电极导体(INP)。

我是否正确地解释了这一点?

提前感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    我已与参考设计的作者联系、以便为您获取答案。 我期待在一周内得到答案。 感谢您的耐心。

    此致

    - Alex Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    能够与参考设计的作者进行交流。 以下是他们在参考设计中使用的探头:

    e2e.ti.com/.../ElectrodesData.pdf

    我希望这足以回答你的问题。

    谢谢你

    - Alex Thompson