Thread 中讨论的其他器件:IWR1843
工具与软件:
您好、我想问一下 TI 的 IWR1843的基带信号的初始相位是否已经固定。 我目前的场景是:有两个 IWR1843需要同时发送和接收 FMCW 信号、才能实现相干分布式雷达系统。 但我不知道两个雷达的基带信号的初始相位是否一致。 如果不是、我是否可以假设相位差一致? 是否有我可以参考的手册?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、我想问一下 TI 的 IWR1843的基带信号的初始相位是否已经固定。 我目前的场景是:有两个 IWR1843需要同时发送和接收 FMCW 信号、才能实现相干分布式雷达系统。 但我不知道两个雷达的基带信号的初始相位是否一致。 如果不是、我是否可以假设相位差一致? 是否有我可以参考的手册?
您好!
如果您想 同时使用两个雷达对彼此的信号进行同步调制和解调、则需要将其级联在一起。 请在此处参阅我们的用户指南。 您不能为此使用1843 -您必须使用2243。
https://www.ti.com/tool/MMWCAS-RF-EVM
此致!
耐特
您好、Nathan
事实上、我已经通过硬件触发+ FPGA 实现了大约1ns 的同步触发、因此线性调频脉冲的同步问题已经解决。 但现在的主要问题是基带 FMCW 信号的初始相位是否固定。 如果每次发送的线性调频脉冲信号的初始相位不是固定的、则无法通过软件进行校正。 因为如果两个雷达基带信号的初始相位是固定的、则可以直接通过软件进行校正。 如果初始相位差不是固定的、则所获得的中频信号将是完全混乱且不可理解的。 在这种情况下、两个 IWR1843确实无法实现相干分布式雷达系统。
此致!
Zst