This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:关于 IWR1843的基带信号的初始相位是否稳定的问题

Guru**** 1624165 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1382795/iwr1843boost-questions-about-whether-the-initial-phase-of-the-baseband-signal-of-iwr1843-is-stable

器件型号:IWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件:IWR1843

工具与软件:

您好、我想问一下 TI 的 IWR1843的基带信号的初始相位是否已经固定。 我目前的场景是:有两个 IWR1843需要同时发送和接收 FMCW 信号、才能实现相干分布式雷达系统。 但我不知道两个雷达的基带信号的初始相位是否一致。 如果不是、我是否可以假设相位差一致? 是否有我可以参考的手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您想 同时使用两个雷达对彼此的信号进行同步调制和解调、则需要将其级联在一起。 请在此处参阅我们的用户指南。 您不能为此使用1843 -您必须使用2243。

    https://www.ti.com/tool/MMWCAS-RF-EVM

    此致!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。
    但我想要的实际上是分布式雷达。 据我所知、2243是集成在电路板上的单基地雷达。 我要实现的实际上是可以相互调制和解调的远距离雷达(两个雷达之间的距离可能是5m)。 不知 TI 是否有相关的设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我想知道在我之前提到的分布式雷达场景中、两个雷达之间初始相位差是否固定不变。 如果它是固定的、则可以通过软件将其消除。

    此致!

    Zst

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是不可行的。 两个雷达需要进行时间同步、以便其 TX 和 RX 频率将混合到 IF 带宽内的某个频率。 TX 和 RX 的频率斜率在数十+ MHz 微秒/微秒范围内、而 IF 带宽为 10 MHz、因此两个雷达需要进行时间同步、使其小于1微秒。 这就是需要级联的原因。

    此致!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan

    事实上、我已经通过硬件触发+ FPGA 实现了大约1ns 的同步触发、因此线性调频脉冲的同步问题已经解决。 但现在的主要问题是基带 FMCW 信号的初始相位是否固定。 如果每次发送的线性调频脉冲信号的初始相位不是固定的、则无法通过软件进行校正。 因为如果两个雷达基带信号的初始相位是固定的、则可以直接通过软件进行校正。 如果初始相位差不是固定的、则所获得的中频信号将是完全混乱且不可理解的。 在这种情况下、两个 IWR1843确实无法实现相干分布式雷达系统。

    此致!

    Zst

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zst:  

    IWR1843无法固定 FMCW 基带信号的相位、因此您无法使用它实现相干分布式雷达。  

    谢谢!

    Blake