This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:iwr1843boost 的输入电压和电流是多少? 什么类型的插头? 我想知道细节,谢谢!

Guru**** 2124260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843BOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1383962/iwr1843boost-what-is-the-input-voltage-and-current-of-the-iwr1843boost-what-type-of-plug-i-would-like-to-know-the-details-thanks

器件型号:IWR1843BOOST

工具与软件:

iwr1843boost 的输入电压和电流是多少? 什么类型的插头? 我想知道细节,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如产品页面和用户指南中所述、TI 推荐使用具有2.1mm 中心正极桶形插孔的5V、2.5A 电源。 电源线长度也应小于3m。  

    谢谢!  

    Blake