Thread 中讨论的其他器件: Energia
大家好!
我的客户考虑使用 PGA460的回波数据转储功能。
但它无法按预期工作。
通常、我们使用 PGA460 (异步)。
仅当使用回波数据转储功能时、他才 想在同步模式下使用 PGA460。
控制程序如下:
(1)板载存储器数据存储
1. DATADUMP_EN 位设置为1
2.将 P1_REC 位设置为0x01以选择时间长度为8192 μs 的记录周期
3.突发/监听命令执行
4. SCLK 电源(正常情况下无输出)
5. PGA460发出的数据是 H 固定值
我预计会传输128字节的数据、但它是 H 固定的。
(2)具有 USART 同步模式的直接数据突发
DP_MUX (0x00除外)
2. SCLK 电源(正常情况下无输出)
3.命令问题(CMD=7换能器回波数据转储)
4.从 PGA 传输的数据
*对于直接数据突发操作,该操作尚未确认。
回波数据转储功能正常运行。
如果您有任何对策或程序、请告诉我。
此致、
Ryusuke