This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PGA900:与 PGA900、PGA300、PGA302和 PGA305器件相关的 DAC 问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1388209/faq-pga900-questions-dac-related-to-the-pga900-pga300-pga302-and-pga305-devices

器件型号:PGA900

工具与软件:

我对 PGA 器件上 DAC 的使用有一些疑问、如下所示:

  • 如何从传感器获取+/-20mV 输入信号、以对应 DAC 输出上的0至3V?
  • 比例式 DAC 输出意味着什么、如何实现?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的 DAC 为14位。  输出可以是电压、也可以表示为电流。  请注意、DAC 的分辨率小于 ADC 分辨率。

    Denny Tang said:
    比例式 DAC 输出是什么意思?如何实现?

    数据表中不清楚这一点。  DAC 基准可由内部精密基准或电源的分压器提供。  在任一种情况下、基准都限制在特定的范围内、具体取决于 DAC 的 AVDD 电源。  为了使 DAC 输出与电源成比例、电源电压必须限制在4.5至5.5V。  当使用大于5.5V 的电源电压时、DAC 的输出将变为非线性。