This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-PGA460:MSP-EXP430F55LP

Guru**** 2523170 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1389863/boostxl-pga460-msp-exp430f55lp

器件型号:BOOSTXL-PGA460

工具与软件:

您好!

我最近问了一个关于获取原始 ADC 数据的问题、自从收到 BOOSTXL-PGA460和 MSP-EXP430后、我还有关于该数据的一些后续问题。 之前的一个回复中说可以从 GUI 中获取原始 ADC 数据、但我不知道在哪里可以找到有关如何执行该操作的信息、并且想知道是否有人可以向我指出正确的方向。  

此致!

Olivia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olivia:

    感谢您在传感器论坛发帖。 要收集 ADC 原始数据、可通过 GUI 数据监控器页面中的图形选项卡进行配置。 您可以使用图形模式更改设备上正在收集的数据的类型。 请注意、如果您尝试导出原始 ADC 数据、那么在尝试测量多个循环时效果不佳、而且一次只能导出一个循环。

    要获取更多详细信息、  请阅读此处的 EVM 用户指南:"选项卡。">www.ti.com/.../slau659b.pdf、请查看第 3.5.1.2节"数据监控器"选项卡。

    此致!

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢艾萨克!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心,很高兴帮助奥利维亚!

    此致!

    Isaac