This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:C1和 C2引脚配置

Guru**** 2007900 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1396639/lmp91000-configuration-of-c1-and-c2-pin

器件型号:LMP91000

工具与软件:

团队成员、您好!

请查看 LMP91000的原理图并提供反馈、以及 C1和 C2的用途、在原理图中需要连接哪些元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:

    注意事项:

    • 是否具有用于 SCL 和 SDA 的上拉电阻器?
    • 与 VREF 引脚串联的电阻器有什么用途?

    否则看起来正常。

    C1和 C2引脚的作用是添加外部增益电阻器或外部滤波电容器。 这些引脚连接 LMP91000内部跨阻放大器的反馈。 无需将任何东西连接到这些引脚。 LMP91000提供可编程 TIA 增益选项、如果这些选项不令人满意、只需连接外部增益电阻器。 在 C1和 C2上添加滤波器也是可选的、并且仅在 Vout 引脚上存在噪声时才需要。

    谢谢

    - Alex Thompson