Other Parts Discussed in Thread: LMP91000
工具与软件:
您好!
我想将此部件与 SGX 的氧气传感器配合使用、您认为它兼容吗?
这是传感器: PS1-O2-25: SGX - SGX Sensortech 传感器
我对传感器和恒电位仪电路都不熟悉 、因此我只想在购买传感器和 EVM 板之前确认一下。
大家可以在这里帮助我吗?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000
工具与软件:
您好!
我想将此部件与 SGX 的氧气传感器配合使用、您认为它兼容吗?
这是传感器: PS1-O2-25: SGX - SGX Sensortech 传感器
我对传感器和恒电位仪电路都不熟悉 、因此我只想在购买传感器和 EVM 板之前确认一下。
大家可以在这里帮助我吗?
非常感谢。
你好、Takuchi、
我不确定这种特定的传感器是否与 LMP91000兼容、但在我们的 EVM 软件中、我们确认了一个包含氧传感器 LMP91000的非详尽列表。

请注意、此列表并非详尽无遗、因此您所识别的传感器可直接用于 LMP91000。 但如果您还没有购买、我会将目标对准此列表中的传感器之一。
此致
- Alex Thompson
Alex、您好!
感谢您的回答。 在我们的应用中、传感器尺寸是关键的方面、而且上述所有传感器对于我们的应用来说都太大。
在我的传感器中、建议的 Rload 为220欧姆、我能否向 IC 的引脚 WE 添加一个串联电阻来提高 Rload? 因为从数据表来看、Rload 最高为100欧姆:

此外、推荐的偏置电压为-400mV 至-600mV、使用 IC 可以实现这一点吗?
非常感谢您的帮助。
Takuchi,
我认为偏置放大器(A1)不会输出负电压、因此您可能需要找到其他类型的氧传感器。
我认为添加另一个电阻器来匹配负载要求是没有问题的。
此致
- Alex Thompson
Alex、您好!
在数据表中、它指出可变偏置可以是负的或正的、同样在寄存器中有一个用于设置符号的位

在我的案例中、V (ReferenceElectrode)- V (SensingElectrode 或 WorkingElectrode)=-400mV 至-600mV
我认为这可以通过将偏置电压编程为基准电压2、5V 的20%来实现。
请在此处告知。
谢谢你。
Takuchi,
谢谢你们注意这个、我忽略了。 我认为这样就可以很好地工作了。 此传感器是否有任何其他问题?
此致
- Alex Thompson