请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP91000 工具与软件:
您好!
我想问一个有关 LMP91000 AFE 的问题。 我有一个与此类似的规格传感器: Nitrogen-Dioxide-Sensor-110507_110508_110509_1.pdf (spec-sensors.com)
我看到有两个工作引脚、能否将它们连接在一起、以便将传感器连接到 AFE?
非常感谢您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我想问一个有关 LMP91000 AFE 的问题。 我有一个与此类似的规格传感器: Nitrogen-Dioxide-Sensor-110507_110508_110509_1.pdf (spec-sensors.com)
我看到有两个工作引脚、能否将它们连接在一起、以便将传感器连接到 AFE?
非常感谢您的帮助。
Juan、
我不确定它们能否连接在一起。 您是否认为它们可能是重复的引脚、因此可以连接两个不同的 AFE、每个工作电极一个? 我首先要尝试看看它们是否输出相同的电流电平。 我们确实有一些关于使用4导线化学电池的建议、但这些建议通常使用"aux"引脚作为第4个、而不是另一个工作电极引脚。
此致
- Alex Thompson
我认为它们是重复的引脚。 我已要求这些传感器的制造商进行检查。 我会在得到答案后立即更新该主题