This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1101:TMCS1101A2U 的 PSRR 错误和 PSRR

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1408161/tmcs1101-psrr-error-and-psrr-of-tmcs1101a2u

器件型号:TMCS1101

工具与软件:

嗨、团队:

我对 TMCS1101的 PSRR 有一些疑问。

(1) PSRR 误差

在数据表中、PSRR 误差如下、但当电源电压 Vs 为3.3V 时、公式中的"Vs-5"项是否变为"Vs-3.3"、或者在这种情况下我是否仍需要计算为"Vs-5"?
例如、如果电源电压 Vs 为3.3V、精度为1%、了解"Vs-5"项是3.3V x 1%= 0.033V 是否正确?

(2) TMCS1101A2U 的 PSRR 值

您能告诉我在​​使用 TMCS1101A2U 且电源电压为3.3V 时 PSRR 的典型和最大值吗?  我在数据表上找不到 TMCS1101A2U 的 PSRR、您能否告诉我?

感谢你的帮助。

此致、

Taito Takemura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taito:

    1.无论使用何种电源电压、"Vs-5"项保持为"Vs-5"。

    2.您发送的屏幕截图的上一行适用于 TMCS1101A1U、 A2U 和 A3U。 我们提供的 PSRR 值不会超出数据表中指定的值。 您将需要使用公式9 (来自您的屏幕截图)来计算 Vs 为3.3V 时应用的 PSRR。  最大 PSRR 不会 超过±3mV/V

    此致、  

    Holly Roper