工具与软件:
我们最近在我们的产品中选择了这个 LDC5072。 而当我们对 PCB 进行测试时、却发生了一些问题。 我要制作 Lcout 的示波器捕获。 我拍摄的照片如下所示。 我们不知道这是否 正常、因为 我们在 示波器上测试的其他简单 LC 振荡电路波形是连续的。 我们还希望向您学习与 此芯片中的 ILIM_LC 相关的内容、以便我们能够调整某些内容来满足我们的需求。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们最近在我们的产品中选择了这个 LDC5072。 而当我们对 PCB 进行测试时、却发生了一些问题。 我要制作 Lcout 的示波器捕获。 我拍摄的照片如下所示。 我们不知道这是否 正常、因为 我们在 示波器上测试的其他简单 LC 振荡电路波形是连续的。 我们还希望向您学习与 此芯片中的 ILIM_LC 相关的内容、以便我们能够调整某些内容来满足我们的需求。
LDC 似乎处于故障状态。
当器件处于故障状态时、LCOUT 将在5ms 内发出脉冲开关。
部分将介绍可能的故障 8.3.5.4故障状态诊断 和 8.4器件功能模式 以了解详情。
故障排除的第一步应是 确认电路连接 和直流电压。
请尝试一下、并告诉我们您找到的内容。
平地机、
John
我们检查了电路连接和直流电压。 两个都可以。 芯片可以处于正常状态。
感谢您的更新。
您是否在使用我们的 EVM、还是评估您自己的设计和 PCB?
此致、
John
很抱歉缺少回复通知。 是的、我们 评估我们 自己的设计和 PCB。
我们进行了几天的测试、我们认为对于单芯片而言、所有这些都非常适合。
然而,我们发现了其他问题。 我们需要使用两个 LDC5072来收集两个通道的角度数据、我们的设计如下所示。 问题是: 我们发现如果我们只使用 一个 连接到一个芯片 的激励线圈作为所有接收线圈 、而另一个 仅用于接收感应信号、则后者无法 正常工作。
对于这种情况、是否有两个芯片的任何配置、或者您能否提供一些建议?
此致、
Zhipeng
Zhipeng,
使用两个器件的推荐方法是每个器件都有自己的激励线圈和一组接收线圈。
这将提供两个完整的冗余通道。
此致、
John